This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:OCD2 DSG 输出有时会在锁定之前振荡

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719489/bq77905-ocd2-dsg-output-sometimes-gets-oscillated-before-it-gets-locked

器件型号:BQ77905

尊敬的所有人:

我使用 BQ77905 Design 5系列电池保护板、SCH  执行 OCD 测试、OCD2 DSG 输出有时 在锁定之前振荡、 负载未移除、   低于波形 、为何 DSG 输出 在 OCD2阈值之前关闭?请提供一些建议。

。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我们以前没有看到过这种行为。 您能否发送 PACK+、VDD 和 VC5的波形? 您能解释一下测试是如何完成的?

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    5S 应用程序 OCD2测试正常、但13s 应用程序 OCD2测试 异常。

    我在 VDD 中添加了一个二极管(D1、D2、D3)。SCH 是 我执行 OCD2测试、PACK+(CH1)、DSG (CH2)波形为 VDD (CH1)、DSG (CH2)波形为 VC5 (CH1)、DSG (CH2)波形为  

    为什么13s 应用 OCD2 测试 DSG 输出在锁定之前有时会振荡、请帮助解释原因并提出 改进建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您的问题似乎在另一个主题中得到解决: e2e.ti.com/.../2660637

    我将关闭此主题。

    此致、
    Matt