This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:升压问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678986/lm5118-q1-boost-problem

器件型号:LM5118-Q1

尊敬的所有人:

我有一个 LM5118-Q1降压/升压 SMPS、其基本规格如下:

输入电压:10V - 30V

输出电压:12V

输出电流:1A

当我在 SMPS 加载了22R 的情况下插入电源时、电路开始嗡嗡声和

输出会像下图那样变得不可调整:

如果我执行相反的操作、也就是说、我在确定电源输入后连接负载、则不会出现问题。

它能是什么?

提前感谢。

Geraldo Gomes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geraldo、

    如果可能、请发布原理图。

    您尝试启动的输入电压是多少? 在每个输入电压下是否会发生这种情况。

    由于器件在空载但未加载的情况下启动、因此可能会进入电流限制断续模式。 尝试增加软启动电容器以缓解初始浪涌电流。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garret、

    非常感谢您的帮助!
    实际上、器件处于断续模式、我增加了 ss 电容器、问题得到了解决。

    此致、

    Geraldo Gomes。