This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:TPS546C20A 的 RESET 引脚

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721121/tps546c20a-reset-pin-of-tps546c20a

器件型号:TPS546C20A

客户 使用上拉电阻470ohm 或1Mohm 测试了 RESET 引脚。  当复位引脚被配置为输入(复位功能)时、 引脚的电压几乎为2.5V~2.6V。

TPS546C20A 的数据表中可以看出、有一个750k Ω 的内部下拉电阻器。 因此、为什么引脚电压会随上拉电阻器的变化而变化。

注意:只有上拉电阻器闭合至 RESET 引脚、无其他连接。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PGOOD 功能中使用的自钳位电阻器在器件内部使用内部上拉电阻器进行平衡、以便在用作复位功能时使引脚具有较小的内部上拉电阻器、从而实现高阻抗。 较小的内部上拉电阻是您在上拉电阻器更改时看到引脚电压变化的原因。

    此致、
    Mathew