This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:CSD83325L 作为 FET 选择

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD83325L, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721016/bq2970-csd83325l-as-fet-choice

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件: CSD83325L

使用 BQ2970时、TI CSD83325L 是否是 FET 的合理选择? 我以前使用过该 FET、但没有将其与该器件搭配使用、也没有在低侧开关配置中使用。  我只想保护一个3.8V 200mA 最大电流的小型锂电池。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    请按照数据表10.2.2节中的说明确定您选择的 FET 是否是一个好选择。

    谢谢
    Onyx