This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:禁用自动唤醒功能可降低 bq25703A/静态电流

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678233/bq25703a-bq25703a-quiescent-current-is-reduced-by-disabling-auto-wakeup-function

器件型号:BQ25703A

您好!

客户希望降低 PFM 模式下的静态电流。 现在他们尝试禁用自动唤醒功能(AUTO_WAKEUP_EN = 0)、然后静态电流降低约1mA。 那么、让我提出以下问题。

[问题]

  1. 请告诉我 为什么禁用自动唤醒功能会降低静态电流?
  2. 使用禁用自动唤醒功能是否有任何问题? 我知道  、如果电池低于最小系统电压、128mA 充电不会自动启动。

[测试条件]

  • 无电池
  • 无负载
  • 使用 VBUS 运行

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.自动唤醒的电流消耗取决于电池电压。 如果电池电压低于 VSYS_MIN 设置、充电器将为 Vsrn 端子提供小电流、以使电池电压达到 VSYS_MIN 设置。 在 Vsrn 达到 Vsys_min 后、充电停止、BATDRV 关闭。  因此、BATFET 将根据 Vbat 电压打开和关闭。

    2.如果主机控制器可以检测电池插入情况并发送命令来唤醒深度放电的电池、那么我不会担心禁用自动唤醒功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我厌倦了在无电池和无负载的情况下测量输入电流。 然后、我可以看到 BATDRV 输出在启用 AUTOWAKEUP 时变为低电平、此时输入电流增加约0.5mA。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 如果 您有任何疑问、请告诉我?