This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:并联使用电流源

Guru**** 2590810 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679694/lp8863-q1-use-the-current-sources-in-parallel

器件型号:LP8863-Q1

您好!
能否将500mA LED 连接到 IC 的4个灌电流引脚?
灌电流引脚之间的同步是否存在任何问题?
谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以这样做、请查看第12页的数据表
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是 LP8863-Q1的应用工程师。

    如果仅使用4个灯串、建议使用4个单独的 LED 灯串配置、如表5 (数据表第24页)所示。  组合4个灯串仍有效、但这不是预定义的 LED 灯串配置之一、因此无效的灯串配置故障将在 INT 信号和相应的状态寄存器上触发。  

    为避免串配置故障、建议使用6个通道组合而不是4个通道、这是一个预定义的字符串配置。

    希望这对您有所帮助、