This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23615:压降

Guru**** 2635605 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721251/lmr23615-dropout

器件型号:LMR23615

您好!

尝试跟踪在以下条件下 LMR23615的压降类型:

Vin = Vout = 12V、Iout = 1.5A

数据表介绍了频率折返、并给出了5V 输出条件的曲线。  我们是否会对任何 Vout 产生类似的压降?

谢谢、

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、

    这是不同的、我可以在 Vout=12V、Iout=1.5A 的条件下测试器件。 但是、在您的情况下、Vin 不能低至12V、因为它会超过占空比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    对于 VOUT = 5V、IOUT = 1.5A WEBENCH、我可以使用5.8VIN 但不是5.7VIN 进行设计、这与数据表(~5.4V)相比较为保守。

    如果 VOUT = 12V、IOUT = 1.5A、WEBENCH 允许我进行13.5V 输入电压但不是13.4V 输入电压的设计、因此我们可以预计在~12.4V 和~12.7V 之间。

    我将13.5VIN WEBENCH 设计导出到 TINA、并仿真压降条件、在 VIN = 12.45V 时看到 VOUT 下降、因此这可能是最佳估计值。 这可以在 EVM 上进行测试、但这种仿真与 EVM 的搭配可能优于与客户电路板的 EVM。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam/Eric:

    我知道 Vin = Vout = 12V 是不现实的。 我要尝试理解的是、当输入电压为12V 时、我应该预期的压降电压是多少。

    通过一些简单的数学计算、我认为大约600-700mV 的噪声是正确的。
    最大占空比= 97%、Ron (顶部 FET)= 160m Ω
    12*.97+1.5*.160 = 640mV

    我的数学是否准确? 在1.5A 电流下具有12V 输入和12V 设定点的情况下、我预计最终输出电压约为11.3V。

    谢谢、
    Jake
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacob、

    我的仿真显示12.45Vin 只能为您提供12VOUT。 因此、当 VIN=12V -> VOUT = 11.55V 时、我预计会出现类似的压降、但这可能不会考虑到所有因素。 您的11.3V 值是一个很好的估计值。

    Sam