This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP011512DB:DCP010515DBP 平衡负载

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720977/dcp011512db-dcp010515dbp-balance-load

器件型号:DCP011512DB

您好、我是否需要在 Vout+和 Vout-上具有相等的电容器和电阻器。 ? 例如,如果我 在 Vout-上安装1K,在 Vout+上安装100欧姆,会发生什么情况? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳德尔:

    我  ±在每个 Δ I 输出上具有相同的预加载,在相同的输出电压下具有相同的电容和电阻器值。 每个输出电压的最大负载电流 为33mA (毫安).  每通道一个固定的2000Ω Ω 电阻器以 大约7.5mA 的电流预加载每个通道。

    有问题?

    什么是终端应用输出电路? 它是   电源应用功率 FET 前置驱动器吗?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    感谢您的回答。

    最终应用是控制压力传感器。

    DCP011512的+/- 12V 电压可为一些运算放大器供电。 12V 输出还输入一个 VREG 来生成一个经稳压的5V 电压。 我的原理图部分如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳德尔:

    感谢您提供用于驱动压力传感器的原理图和运算放大器。  压力传感器是否控制另一个更高的电压电路?

      与 DCP011512D 初级侧接地相比,次级输出平均接地电压是多少  ?

    为什么   每个 DCP011512D 输出 极性及其 输出电路之间都有串联电阻器(1kΩ(-) 12V 和12.5Ω(+12V)。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、
    我们继承了该设计、因此+/-12V 上的电容器和电阻器存在某种原因。 我需要知道这种不平衡负载是否会导致直流/直流输出出现任何异常? 直流/直流输入和输出的 GND/公共端不同。 该传感器是一种薄膜电桥传感器、其输出进入 IC 以进行增益和温度补偿。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳德尔:

    感谢您的更新。  每个+12V 或(-) 12V 输出 电压电平都直接 受到输出电流的影响。  任何   一条总线上的任何负载电流变化或阻抗负载 都 将独立具有不同 的输出电压电平。

    Tom