This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57040-Q1:关于 TPS57040-Q1在 Vsense 和 RCLK 电阻器开路条件下的运行

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57040-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679570/tps57040-q1-about-tps57040-q1-operation-in-vsense-and-rclk-resistor-open-condition

器件型号:TPS57040-Q1

您好!

客户需要以下信息来评估应用。

1.VSWNSE 电阻器(RA)开路条件
请告诉我 TPS57040-Q1在这些条件下的运行情况。

2.VSWNSE 电阻器(RB)开路条件
请告诉我 TPS57040-Q1在这些条件下的运行情况。

3.RCLK 电阻器开路条件
  请告诉我 TPS57040-Q1在这些条件下的运行情况。



请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.VSWNSE 电阻器(RA)开路条件
    请告诉我 TPS57040-Q1在这些条件下的运行情况。
    YZ:如果 RA 打开、VSENSE 不提供 Vout 信息。 反馈环路将尽力驱动 Vout、负反馈环路应该这么做。 然后、您将看到输出电压被驱动至接近输入电压。 如果您的负载的额定电压不能达到 Vin 电压电平、则可能会损坏。

    2.VSWNSE 电阻器(RB)开路条件
    请告诉我 TPS57040-Q1在这些条件下的运行情况。
    YZ:如果 RB 为开路且 RA 已连接、则 VSENSE = VOUT。 控制环路始终将 VSENSE 调节至0.8V、因此 VOUT 也将调节至0.8V。 如果 RA 和 RB 均开路、则与"1"中的 RA 开路条件相同。

    3.RCLK 电阻器开路条件
    请告诉我 TPS57040-Q1在这些条件下的运行情况。
    YZ:RCLK 开路或短路时、振荡器将无法正常工作。 频率由向 RT 引脚施加 VRT 的内部电压源的电流设置。 引脚检测到的电流:VRT/RCLK 设置频率。 如果 RCLK 打开、Vout 将不会被调节。

    希望这些对您有所帮助、