This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:HSFB 转换器固件说明

Guru**** 2594370 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138HSFBEVM-029, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679388/ucd3138-hsfb-converter-firmware-description

器件型号:UCD3138

我有 EVM UCD3138HSFBEVM-029。  我正在查找有关固件的详细信息。   UCD3138和 EVM 用户手册的数据表都指出、HSFB 转换器固件有详细说明。   我想得到这个详细的描述。   从哪里可以买到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考   的是 UCD3138数据表第7.1段中的以下内容。

    应用信息
    UCD3138x 具有一组广泛的完全可编程、高性能外设、因此非常出色
    适用于各种电源应用。 为了使器件更易于使用、TI 提供了
    准备了大量材料以演示器件的几个关键特性
    应用。 在每种情况下、均提供以下项目:
    展示经典电源功能的全功能 EVM 硬件。
    2. EVM 用户指南、包含原理图、物料清单、布局指南和测试数据
    展示了器件和硬件的性能和特性。
    3.固件程序员手册,提供代码的分步介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    技术参考手册是我所了解的最接近的内容,可从以下网址下载:
    www.ti.com/.../sniu028a.pdf
    此外、EVM 用户指南中还包含固件说明一章。
    如果您对固件有任何具体问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有技术参考手册。 我将在出现具体问题时继续跟进这些问题。 谢谢你