This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3620:PFI 引脚的分压器电阻

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719706/tps3620-on-the-divider-resistance-of-pfi-pin

器件型号:TPS3620

你好

我对 TPS3620有疑问。

连接到 PFI 引脚的分压电阻器范围是多少?
电阻 MΩ MΩ 在10k Ω 至20k Ω 之间吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masazumi、

    我不建议将电阻分压器添加到1 Mohm 以上。 请参阅下面的文本、我取自有关 PFI 引脚的数据表。 由于数据表中没有规格、我们无法保证是否可以。 我将要求内部团队获取更多信息。

    希望这对您有所帮助、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    我想增加 PFI 的电阻值、因为系统希望延长电池寿命、因为它是由电池供电的。 (我们正在使用电容器采取噪声对策。)
    您能不能明白、因为我想发送电路图吗?
    请告诉我您的电子邮件地址。 我将发送它。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masazumi、

    进入 PFI 引脚的输入电流在电气特性表中的数据表中以25nA 的电流规格进行了说明。 如果这是合适的、则无需额外的电阻。

    当您增大电阻器值时、电流会下降、但精度也会变差。 请参阅这份详细的应用手册、其中解释了比较器输入端电阻与电流之间的权衡以及电阻分压器的精度。

    http://www.ti.com/lit/an/slva450a/slva450a.pdf

    如果您想向我发送您的电路、请发送至 michaeldesando@ti.com

    如果您需要任何其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael