This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:关于 LM5141-Q1在栅极电阻器开路条件下的运行

Guru**** 2534480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679593/lm5141-q1-about-lm5141-q1-operation-in-gate-resistor-open-condition

器件型号:LM5141-Q1

您好!

客户需要以下信息来评估应用。
请告诉我 LM5141-Q1 在栅极电阻器开路条件下的运行情况。
请给我建议。



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke San、

    LOL 打开结果:没有下拉以关闭 LSF。 可能会发生击穿风险。

    LO 打开结果:没有上拉电阻器来打开 LSF。 转换器将在二极管仿真(通过体二极管)中运行、并可能导致击穿风险。

    HOL 打开结果:无下拉以关闭 HSF。 可能会发生击穿风险。

    HO 开路结果:HSF 将不导通、Vout = 0V


    希望这对您有所帮助?

    David。