This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2951, TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721083/ldo

主题中讨论的其他器件:LP2951TPS7A49

大家好、
我们正在寻找15V 输入到7.5-10V 输出的 LDO。我们需要一个附加功能、即正常运行时的输入和输出应该相同、但一旦启用信号出现、它应该会下降到需要7.5-10V 输出。 如果您有任何合适的 LDO 器件、请提供。


谢谢
Ghursewak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ghursewak,

    感谢您在 E2E 上发送此请求。

    我们有许多 LDO 可能适合您的应用、但有几个决定因素会影响您使用的 LDO。 您能帮助回答以下问题:

    LDO 将为什么供电?
    输出电流是多少?
    是否需要低噪声?
    您是否有任何大小限制?

    目前、我建议使用 LP2951、这是一款100mA LDO、支持高达30V 的输入电压、输出范围为1.2V 至29V、具有使能引脚和 PG 引脚。
    此外、TPS7A49具有低得多的噪声、支持150mA、并通过使能和软启动引脚支持高达36V 的输入电压、输出范围为1.2V 至33V。

    请告诉我您对问题和建议的看法。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ghursewak,

    要回答有关在输入=输出下运行的问题、应该有一个外部开关、例如 FET 或负载开关、可以满足您的需求。

    下面是一个描述您的用例的 TI 设计: www.tij.co.jp/.../tiduaa4.pdf
    您应该考虑使用 FET/开关、而不是直流/直流。

    此致、
    Wilson