This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 零件建议请求

Guru**** 2589600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677190/request-for-part-suggestion

主题中讨论的其他器件:LM3478LM3481

您好!

我们需要5V 输入至24V 输出的隔离式升压直流/直流转换器。 您能给我推荐合适的器件吗?

此致、

Namrtha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1安培
    此致、
    Namrtha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namrtha、

    LM3481或 LM3478是适合此应用的器件选择。

    -Garrett