This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:有关 LMG1020 &放大器、TIDA-01573 &放大器、GaN &放大器、峰值功率测量的一些问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16301Q2, LMG1020, SN74LVC2T45, TIDA-01573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720254/lmg1020-some-questions-about-lmg1020-tida-01573-gan-peak-power-measurement

器件型号:LMG1020
主题中讨论的其他器件:OPT8241CSD16301Q2SN74LVC2T45TIDA-01573

我们正在开发间接激光雷达和直接激光雷达。  我对 TI 激光雷达组件有一些疑问。

 使用   GaN 和栅极驱动器时、可以获得更高的峰值电流。

  我们已使用 opt8241、9221查看您的激光雷达 EVM 板。

  我想获取 长距离的深度数据。 (12MHz ~高达3MHz,占空比50%)

  因此,我尝试更改 patrs 下面的服务器 。 因为 我认为 GaN 的 峰值电流比具有栅极驱动器的 FET 更高。

    -   GaN (epc2040) 而不是 FET (CSD16301Q2)  

    - 栅极驱动器(Lmg1020) 、而不是 sn74lvc2t45

  您能否检查 我的试用是否适合 获得更高的峰值电流。

2. 如何  使用 TIDA-01573在更高频率和长占空比下获得峰值电流。

 如 数据表中所述(TIDA-01573,图3) 该驱动器可以在2ns 内获得50A 的电流。

   但 我需要更快的频率和较长的占空比。  (2M、100ns、占空比20%)

  如果我 将激光器的温度降低得足够低, 我是否可以驱动高达50Apk 的激光器?  如果我计算峰值电流该怎么办?  有可能吗?

 我认为激光峰值电流 取决于占空比 。

 您可以根据 我们的要求(freq:2M,脉宽:100ns,占空比20%)进行任何推荐。

3.测量激光峰值电流的方法。

 如果我 使用探测器( thorlabs DET08C) 和光学功率计 ( Thorlabs PDA150A)。

 我能否通过 测量的功率和激光比例来计算峰值功率。

 下面的列表 是 光调制 信息

 占空比:20%/ 频率:2M / LD 峰值功率:40W

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    崔京民(音译):

    感谢您询问 LMG1020。 我将使用应用程序 eng、并将帮助您解决问题。

    使用1020而不是 sn74将允许更高的峰值电流、因为驱动阻抗更低、可为 GaN FET 容性负载充电。 GaN FET 应达到更高的峰值电流、因为对于等效 IV 额定值、它具有更小的封装电感和更低的 Rdson。 与硅相比、它们的运行温度更低且具有更好的导热性。主要原因是、峰值电流能力超过硅、这是因为固有载波密度和电子迁移率更高。

    要实现更高的峰值电流、布局应非常重要-请查看1020数据表布局指南、如果您有任何疑问、请告知我。 为了测量峰值功率 RX、我们使用来自 Thorlabs 的光传感器来检测光能和脉宽(其目的不是测量距离)。

    1) 1)每脉冲的能量与平均功耗/每秒脉冲数相同

    2) 2)每个脉冲的峰值功率将是每个脉冲的能量/脉冲宽度  

    这是否能回答您的问题?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeffrey Mueller。

    感谢您的回复。

    请问您能给我一个胸廓传感器的型号名称吗?  我 需要该传感器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题! 如果您有任何疑问、请告诉我。

    Thorlabs - DET08C

    您可以在此处查看 TIDA-01573用户指南并了解更多相关信息
    www.ti.com/.../tidue52.pdf

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题2如何?

    请告诉我、当我们将频率提高到2MHz 并将脉宽扩展到100ns 时、会发生峰值电流。

    你好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kyeongmin、

    LMG1020峰值驱动强度与脉宽无关。 在靠近 VDD 电容的情况下、可以轻松实现2MHz。

    谢谢、