This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:配置24V VOUT

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679003/tps23754-configuring-for-24v-vout

器件型号:TPS23754

是否有任何参考可用于更改 VOUT -无论是一般还是24VDC?

根据参考设计、我目前有一个工作中的12V 1A (4类)器件、但我们希望将输出电压增加到24VDC。  

我的印象是、我需要这样做

1) 1)根据 SLVA305C 的第2.8.2节计算 RFBL

2) 2)根据2.6.3确定反激式变压器上需要的匝数比、

3) 3)根据2.2.6计算输出滤波器、  

4) 4)根据 2.8.4计算光隔离器电流

5) 5)浏览2.9中的频率特性-  

然后、我可以浏览设计的其余部分并检查电路其余部分的电压额定值。

是/否? 我是否遗漏了任何主要内容? 是否有可将原理图发送至以供审核的联系人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚找到了这个- e2e.ti.com/.../690037 、希望了解更多信息-此外、我还希望在完成更新后联系我们进行原理图审阅。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hattie、

    很抱歉耽误你的答复。 是的、您参考的 E2E 主题是开始设计(修改 TPS23754 EVM)的最佳建议。 当您的原理图准备就绪时、您可以在 E2E 上发帖、我们可以对其进行审阅。 谢谢!

    此致、

    达尔文