This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61029:降压应用

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677187/tps61029-buck-application

器件型号:TPS61029

你(们)好,先生  

我是否知道 TPS61029支持"Vin=2V~3.4V 或5V 至 Vout=3.3V"?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 该器件在 VIN 高于 VOUT 时支持3.3V 输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jasper  

    感谢您的回复  

    请问为什么 TPS61029可以采用降压模式、我看到下面的红色标记是用于升压功能

    如果该器件可用于降压/升压应用、TPS63系列的优势是什么? 价格还是效率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    以下是产品页面中的应用手册、其中详细讨论了降压模式: www.ti.com/.../slva199.pdf 它效率很低。

    TPS63xxx 降压/升压 IC 可能最适合您的输入电压和输出电压范围。 您需要多少电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris

    感谢您的回复
    我认为低效率不适合我们

    谢谢