This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:电流能力

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720968/bq76940evm-current-capability

器件型号:BQ76940EVM

如果我要将 Q1和 Q3模式用于并联功率 FET、那么电路板上的电流限制是多少? 使用这些焊盘时的最大连续额定电流是多少。

谢谢、

-Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、
    在所述的有限环境范围内、此电路板的额定电流为15A。 组件已在 BOM 表中标识、您可以检查额定值。 例如、端子的额定电流为30A。 限制因素可能是组件温度。
    有关注意事项、请参阅 EVM 用户指南第2.1节。 如果增大电流、则可能需要为电路板提供冷却。 根据需要监控组件和表面温度。 散热器模式在 FET 附近提供、但在气流充足的情况下最有效。 感应电阻器可能是限制因素。
    请参阅 EVM 免责声明、并确保测试安全。