This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用非隔离式直流/直流转换器

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721003/non-isolated-dcdc-recommended

您好 的团队:

输入电压:30V、输出电压:-30V/3A、 是否有设计 建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您可以使用采用典型降压控制器的反相降压/升压拓扑。

    您将需要具有规格的器件:

    • VIN_Max > 60V (30V 至-30V)。 我建议使用75V 或100V。
    • Iout 最大值> 6A (ILavg = IOUT/(1-D)、其中 D = 50%(从30V 转换到-30V)
    • 这将必须是具有外部 FET 的控制器、因为我们没有能够满足这些规格的转换器。

    下面是 一个很好的应用手册、介绍了您将要构建的内容。 这里是 一个可以缩小范围以符合您的规格的器件列表。

    Sam