This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:请参阅 BQ25504仿真

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721243/bq25504-bq25504-simulation-consult

器件型号:BQ25504

我想通过仿真了解电池连接和 PV 断开时的 VSTOR 电压。

主配置:
1.uV=2.2V、OV=3.1V
VBAT_OK 在2.8V 以上为高电平、在2.4V 以下为低电平
负载为10kR
VSTOR 和 VBAT_OK 之间有一个 N 沟道+ P 沟道 MOSFET (EM6M2)

仿真结果表明 VBAT_OK 在 VBAT 低于1.3V 时变为低电平、这是异常的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    VBAT_OK 设置的电阻分压器值正确。 我们建议订购 EVM 进行评估。