This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:LMR23625升温。

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721277/lmr23625-the-lmr23625-heats-up

器件型号:LMR23625

您好!

我在典型应用中使用 LMR23625CQDDARQ1。

布局符合 DS 中的建议。

输入电压= 24V。

输出电压= 5V

输出电流= 300mA。

直流/直流、L15和 C163的热量高达55摄氏度。

请建议解决方案!