This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL720M05-Q1:器件编号说明

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720589/tl720m05-q1-explanation-of-part-numbering

器件型号:TL720M05-Q1

您好!  

我看到了"TL720M05GQKVURQ1"和"TL720M05QKVURQ1"的组件信息、以检查它们之间的差异。

 如前一篇文章所述、我可以看到 它们具有不同的模压混合物和不同的接合线、

但我发现封装尺寸也不同、如下所示、

TL720M05QKVURQ1 6.1x6.6x2.3

TL720M05GQKVURQ1 6.6x5.2x2.3

在 TL720M05 D/S 中、我只能找到 TO-252的一个封装轮廓。

哪些信息是正确的?

谢谢

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    KVU 封装的封装尺寸为6.1x6.6x2.3。 请注意、这不包括潜在客户。 附加到数据表末尾的封装轮廓信息对这两种器件都有效。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的评论。

    那么、您的意思是 TL720M05GQKVURQ1的材料成分搜索结果如下所示是错误的、对吧?

    谢谢

    开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    材料成分搜索中的封装体尺寸信息不正确。 其余信息是准确的。

    非常尊重、
    Ryan