This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:BMS 电路或 IC 或系统、例如2节电池充电器 IC。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, BQ25882, BQ29200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721254/bq25892-bms-circuit-or-ic-or-system-such-2cell-charger-ic

器件型号:BQ25892
主题中讨论的其他器件: BQ25882BQ29200

正如我在标题中所说的那样。

我是否需要为廉价的低功耗电池担心电池平衡问题?

有哪些优点?

请告诉我

B.

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiwoo 您好!

    bq25892是一款单节开关充电器、不适用于2节配置。 我建议查看 bq25882这是一款支持2节电池组的升压充电器。

    在为多节电池组充电时、建议进行电池平衡、以解决在充电过程中可能导致不平衡的电池阻抗不匹配问题。 这也将提高工艺中的电池寿命。bq25882目前不提供电池平衡功能、但您可以利用提供电池平衡功能的多节电池监控/保护器件。 首先、您可以查看 bq29200等具有2节 OVP 和电池平衡功能的器件。