This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62122:VIN 低于阈值时的 TPS62122行为

Guru**** 2590160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62122, TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679112/tps62122-tps62122-behaviour-when-vin-below-threshold

器件型号:TPS62122
主题中讨论的其他器件: TPS63050
您好!
我正在尝试了解 低于2V 时 TPS62122的行为。  
我计划使用 TPS62122将3.7V 锂聚合物电池电压转换为我的电路电压2.8V。 我想使用不带保护电路模块的锂聚合物电池来降低设计的总成本。 这意味着电池在达到欠压限值时不会关断。 因此、电池电压可能会低于2V、这是 TPS62122的最小电压限值。  
当输入电压低于2V 时会发生什么情况? TPS62122是关断还是继续生成 Vout?
谢谢、
Sanika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanika、

    包括 TPS62122在内的大多数直流/直流转换器都具有 UVLO 电路。 当输入电压过低时、这会关闭 IC。

    在单节电池应用中使用较高的输入电压并不是典型的情况、因为直流/直流转换器未针对较低的电压进行优化。 但它们具有更高的 UVLO 电平。 在什么 Vin 下、您希望在您的应用中关闭直流/直流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的输入。

    在我的电路中、首选工作电压范围为2.5V 至3.0V。

    我计划设置反馈、使输出电压为2.8V。 由于这是一个降压转换器、我猜输入电压不应低于2.8V。 是这样吗?

    如果输入电压低于2.8V、会发生什么情况? 器件会自动关断、还是会在输入电压低于2V 之前生成一些 Vout?

    谢谢、

    Sanika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanika、

    您的电池电压是2.5V 还是3V 的低端、还是这种情况未确定? 我预计在充满电时、单节可充电锂电池的电压将高于4V。 2.5V 至3V 的电压范围似乎非常窄。

    当输入电压低于此值时、您是否需要2.8V 电压才能保持2.8V 电压?

    如果是、则需要 TPS63050等降压/升压转换器。

    当输入电压过低时、降压转换器将进入100%模式、如 D/S 中所述。