This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:bq24193

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721153/bq24193-bq24193

器件型号:BQ24193

你(们)好

bq24193在以下情况下具有4种充电状态。

如果检测到看门狗定时器,  CHRG_STAT 是否变为00或 01 ?

2.在主机模式下、当主机 CPU 自行判断充电终止时、需要停止充电。

  2-1 如何停止充电器? 正在发送命令或使用外部引脚?

  2-2 CHRGE_STAT1、0是否自动变为11?

 谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、Katsuhiro、

    [引用用户="Katsuhiro Kanao"]如果检测到看门狗定时器,  CHRG_STAT 是00还是 01 ?

    您是指看门狗过期吗? 如果是、则 CHRG_STAT 的值将取决于电池电压和运行条件。 如果电池电压在预充电阈值内且器件具有有效输入、则器件应使用默认寄存器设置并以1的 CHRG_STAT 进入预充电。 同样、如果电池电压在快速充电器内、它应进入快速充电状态、CHRG_STAT 为10。 如果器件配置为禁用充电、例如(CHG_CONFIG = 00b)且计时器过期、则器件将恢复为启用充电(默认 CHG_CONFIG = 01b)。

    在主机模式下、您可以使用主机 CPU 上的 GPIO 上拉/CE 引脚或设置 REG01[4:5]= 00b (充电禁用)。 此时、CHRG_STAT 变为00b (未充电)。

    如果启用了端接(REG05[7])、则器件将在电流降至端接电流设置以下时终止、无需主机干预。 终止时、CHRG_STAT 变为11b (充电终止完成)。