This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:PGOOD 滞后

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679678/tps51200-pgood-hysteresis

器件型号:TPS51200

大家好、

在 TPS51200数据表的电气特性表中、我能够推断除"PGOOD 迟滞"之外的所有参数。

您能解释一下此参数的含义吗?

此致、

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    PGOOD 迟滞是指"PGOOD IN 阈值"和"PGOOD OUT 阈值"之间的差异。 下面是一个示例。

    在数据表规格表中、相对于 REFOUT 的典型下限阈值为-20%。 这意味着当输出电压上升且高于(1-0.2)*REFOUT 时,它将进入 PGOOD 窗口。 PGOOD 信号变为高电平。 这里(1-0.2)* REFOUT 是"PGOOD IN THRESHOLD"。

    要退出 PGOOD 窗口,Vout 必须降至低于(1-0.2-0.05)*REFOUT。 此处(1-0.2-0.05)* REFOUT 是"PGOOD OUT 阈值"。

    IN 阈值和 OUT 阈值之间的差值为0.05*REFOUT (5%*REFOUT),即 PGOOD 滞后。

    谢谢