This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:不符合 EMI/EMC 标准- CISPR25辐射发射

Guru**** 2589910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679225/tps54340-not-qualify-emi-emc---cispr25-radiated-emission

器件型号:TPS54340

尊敬的先生:

由于 TPS54340BQDDAQ1的辐射发射超过74.15Mhz、75MHz 和171.6Mhz 频率下的限值、我们面临辐射发射测试故障问题。 您能否建议减少辐射发射的解决方案? 我已附上电源侧的测试结果和原理图。

水平结果

频率

平均

限制

裕度

dBuV/m

dBuV/m

dB

41.4.

41.98

49.467

7.49.

74.15.

43.06

42.189.

-0.87

75

43.01

42.

-1.01

100.05

40.00

42.848

2.85

146.55

43.85.

44.422

0.58.

171.6

45.77

45.269.

-0.50

217.1

29.28日

46.809

17.53.

286.8

33.81.

49.168.

15.36.

348

31.40.

51.24.

19.84.

429.85.

10.89

53.

42.11.

521.16

13.46.

53.

39.54.

600.31.

13.15.

53.

39.85

884.23

12.49.

53.

40.51.

谢谢、此致

Joice J Paliyath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    降压转换器的辐射 EMI 性能与 PCB 布局密切相关。 您可以在重做布局之前尝试一些操作。

    您可以在 VIN 引脚和 D11的接地焊盘之间尽可能靠近添加一个小型 HF 陶瓷旁路电容器(.1uF 至.47uF)。

    您可以在 SW 节点与接地之间添加缓冲器电路。

    您还可以在 Vout 与接地之间添加一个小型旁路电容器(1uF)。

    最有效的方法是在输入端口添加 π 型滤波器。 它将改善传导发射和辐射发射。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的杨:

    感谢您的建议。

    我将对其进行测试并返回给您。

    谢谢、此致
    Joice J Paliyath