This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:TPS51116应用问题

Guru**** 2462580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679610/tps51116-tps51116-application-question

器件型号:TPS51116

大家好、

我的客户正在使用我们的 TPS51116、现在有一个新项目即将推出。 他们计划使用1个 TPS51116为2个 DDR 供电。 对于 VDDQ 和 VTTREF、没有问题。  但是、对于 VTT、他们想要知道如何从 VTT 计算 DDR 的灌电流/拉电流、我们是否有一些相关文档或应用手册 或指南 来展示如何从 VTT 计算拉电流/灌电流? 因此、他们可以知道 1个 TPS51116是否可以 为 2个 DDR 提供 VTT 电源?

类似 的问题是如何知道1个 TPS51116是否可以同时提供多个 DDR?

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sulyn、

    您需要查看 DDR 数据表以获取答案。

    如果 DDR 数据表上没有答案、请客户检查 DDR 技术支持。

    如果他们使用的是 Micron DDR、可通过以下链接获取计算工具。

    www.micron.com/.../power-calc

    谢谢