This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:每个通道的降压内核

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721210/lp8758-e0-buck-core-of-each-channel

器件型号:LP8758-E0

您好!

该器件是否为每个通道配备了相同的降压内核?

数据表 P.46的8.2.1中介绍了以下信息。
每个降压内核是否有差异、并且每个内核有一个建议条件?


"最好按如下方式分配电压轨:降压0 - 1000mV、2.5A;降压1 - 2500mV、4.5A;降压2 - 1200mV、3.5A;降压3 - 1800mV、4.5A。"

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Yuco-San、
    LP8758-XX 所有4个降压内核的设计完全相同,但不同的 OTP 器件具有不同的加电默认寄存器设置。 如数据表 P.46所示、LP8758-E0具有默认的加电寄存器设置。 如果默认设置无法满足客户的应用需求、则需要通过写入 I2C 寄存器来重新配置;如果客户的应用需要不同的加电设置、则需要 OTP 器件。
    如果您有更多问题、请告知我们。
    谢谢!
    Phil