This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63002的输出不是5V

Guru**** 2501415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677966/the-output-of-tps63002-is-not-5v

主题中讨论的其他器件:TPS63002

我们希望从 tps63002获取电压(5V)、当 sleep_pen3从 MCU 为3.3V 时、但在 somedays 时、输出将为5V、当 sleep_pen3为3.3V 时、但有一天输出将为3.2V、当 sep_pen3为3.3V 时、tps63002的原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于以下两种情况、可以在 EN 引脚上发布输入电压 Vout 和电压为 Vout = 5V 且 Vout= 3.2V 的波形?
    您能描述一下运行条件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能解决这个问题吗?