This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62090:TLV62090建议原理图

Guru**** 2592520 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679434/tlv62090-tlv62090-suggestion-schematic

器件型号:TLV62090

尊敬的

我们的设计 TLV62090如下图所示、对我们的参考有任何建议。

如有、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    很高兴为您提供支持。 我对该配置有疑问:PG 引脚连接在哪里? 请记住、您需要将 PG 引脚上的电流限制为最大绝对值1mA。 原理图中的其他所有内容对我来说都可以。