This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217加电配置

Guru**** 2388170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721189/tps65217-tps65217-power-up-configuration

器件型号:TPS65217

你好、IPM 团队

我是来自中国南方 OEM 团队的 Xu Gabriel、很高兴见到您。

我的客户计划在其新设计中使用 TPS65217、我想与应用团队确认的技术问题很少。

客户系统只有一个 MCU、该 MCU 计划由我们的 PMIC 供电。 这意味着在 PMIC 3.3V 电源轨为 MCU 做好准备之前、不能执行 I2C 通信。

我的问题:

  1. 由于他们的 MCU 需要3.3V/300mA 电源,TPS65217C/D (LS4默认为 LDO,默认输出电压为3.3V)是否可以在插入交流电源时在没有 MCU 控制的情况下加电?
  2. 我在0x16H 寄存器中找到、所有直流/直流/ LDO 使能信号默认值为禁用。 我们的 PMIC 是否可以在不启用这些位的情况下加电?
  3. 寄存器0x16是所有直流/直流和 LDO 的使能控制、但该寄存器的默认值是全部"禁用"输出? 在此情况下、PMIC 是否可以使用默认配置加电?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Gabriel Xu"]由于他们的 MCU 需要3.3V/300mA 的电源、TPS65217C/D (LS4默认为 LDO、默认输出电压为3.3V)是否可以在没有 MCU 控制的情况下在插入交流电源时加电?[/quot]默认情况下、只有 LDO1 (1.8V)可以在 PWR_EN 输入信号变为高电平之前加电。 它被分配给 Strobe 15、如您在  TPS65217数据表第4页的第5节器件比较表中所见。

    [引用用户="Gabriel Xu]0x16H 寄存器中的信息、所有直流/直流/ LDO 使能信号默认值都是禁用的。 如果 PWR_EN 引脚被永久拉至高电平、我们的 PMIC 是否可以在不启用这些位的情况下加电?[/quot] TPS65217 PMIC 的整个电源序列将会执行。 PWR_EN 引脚的绝对最大值为7V、如果通过电阻器上拉至5V 的输入电压、则可轻松运行。 启用和禁用直流/直流转换器和 LDO 时、不需要 I2C。 PMIC 按照寄存器0x19-0x1E (SEQ1-5)中的序列自动设置寄存器中的位。 按照顺序将0x16更改为1b。

    EEPROM 不支持寄存器0x16。 这些位在运行时环境中进行控制、首先由序列发生器自动控制、然后在 PMIC 处于活动状态时由 MCU (或处理器)手动控制。 但该寄存器将始终复位为0x00。

    寄存器0x19-0x1E (SEQ1-5)由 EEPROM 支持、复位值将不为零、以控制加电序列的时序。

    在运行时环境中将 PWR_EN 引脚切换为低电平的唯一好处 是能够将 PMIC 置于睡眠或关断状态、从而在便携式应用中延长电池寿命、如图24所示。 数据表第39页的全局状态图。  在不严格要求节能的应用中、可始终将 PWR_EN 引脚拉至5V 输入电压、因为 PMIC 在应用交流或 USB 后将完全导通。