This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [SNVA112A]方差数据不清楚

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676893/snva112a-unclear-variance-data

主题中讨论的其他器件:LM317

我正在尝试按照本应用手册中的计算进行操作、但随着我的计算结果变得均衡。 (19)我的计算与表4不符。 我想知道以下 术语的方差数据是以 eq.(19)填充的:VAR(R1)、VAR(R2)和 VAR(Vref)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Filipe、

    为了更好地帮助您、您是否会在公式中为您的应用提供其他值? 如果我可以使用它们来验证表4是否具有从 eq19计算得出的值、那会容易得多。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    对于我的应用、我使用具有切换反馈的 LM317来提供两个输出电压电平:15V 和10V。

    出于此目的、我使用以下反馈网络:R1 = 270R、R2 = 2.94k 以满足15V。 当所需的输出 电压为10V 时、将一个5.1k 电阻器与 R2并联、从而产生一个 ca 的等效电阻。 1.865k。

    此致、

    Filipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Filipe、

    表4以百分比形式显示了六西格玛输出容差。 请记住第6页的应用手册:V (x)=方差(x)=σ^2。 方差是 Σ 的平方。

    如果您假设电阻器上的0.5%容差为六西格玛容差、则将0.5%除以6得到1西格玛、然后将其平方得到方差。 对基准容差执行相同的操作。 使用等式19计算 Vout 的变化。 现在将方差转换为以%为单位的6 sigma 容差。 取计算出的 Vout 方差的平方根得到 sigma、然后乘以6得到六个 sigma、然后转换为百分比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    这很清楚、非常感谢! 现在、我的数字与表4匹配。

    此致、

    Filipe