This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:工作温度

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721126/bq51013b-operating-termperature

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ51003

BQ51013B 的数据表在工作温度方面有点令人困惑。 最高结温从-40和125°C 开始、所有 电气特性在这个温度范围内被指定、但是"建议运行温度"仍然从0°C 开始

有没有 TI 的人能解释为什么建议的工作温度从0°C 开始、我能得到一个确认、是否可以在0°C 以下实际使用该器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以在0C 以下使用。

    该器件通常与电池和温度限值为0C 的便携式器件搭配使用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bill、

    因此、您可以确认 BQ51013B 本身可以在-20至+50°C 的环境中使用、没有任何问题?

    我同意为电池充电是芯片的常见用例。 但是、由于此芯片不是实际的电池充电器(充电温度限制取决于电池类型)、我认为建议的工作温度有点误导。

    当您比较 BQ51013B 和 BQ51003的规格(在数据表以及 此处的规格表中)时、会更加困惑。 两种器件的最大额定值均为-40至125、建议温度均为0至125。 但是、BQ51003的电气规格在0和125之间指定、而 BQ51013B 规格在-40到125...