This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:tlv61220

Guru**** 2592520 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679526/tlv61220-tlv61220

器件型号:TLV61220

尊敬的先生:

对于 TLV61220电感器(4.7uH)选择、需要更加注意哪些元件参数以避免较大的输出电压纹波?

最后一个使用 TLV61220 (负载约为120mA)纹波的客户项目将高达750mV。

谢谢、Ian。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电容器和 PCB 布局。 输出电容器必须非常靠近 IC、并且布线应尽可能短。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    贾斯珀
    谢谢。
    对于电感器、只需对电流进行4.7uH 的常规关注、没有什么特别的问题、是吗?
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。