This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65197:仿真请求(TPS65197)

Guru**** 2504395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679185/tps65197-request-for-simulation-tps65197

器件型号:TPS65197

您好!

我是 Hiroki。

我正在检查驾驶性能(TPS65197)。

那么、您能否根据所附文档的条件进行仿真?

如果能在4月 12th.e2e.ti.com/.../Request-for-simulation_5F00_20180410.pdf 之前收到反馈、我将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroki 您好、

    我们保证4.7nF 电容器上的最小压摆率为50V/us (纯电容器是电平转换器在最坏情况下的负载、因为没有电阻电流限制)。

    在您的负载设置中、第一部分是一个电阻器、它将限制已经存在的电流。

    TPS65197可提供超过300mA 的峰值电流。 请在此处查找具有1ps 上升和下降时间的电源电压的 TINA 仿真。 您可以观察到负载所需的峰值电流低于200mA、因此 TPS65197的驱动能力足以驱动该负载。

    e2e.ti.com/.../3644.ClockOutputSimulationTPS65197.TSC

    e2e.ti.com/.../7357.ClockOutputSimulationTPS65197.pdf

    此致、
    Brigitte