This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:启用和禁用主机充电

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720876/bq40z60-enabling-and-disabling-charging-from-host

器件型号:BQ40Z60

是否有办法从主机处理器禁用和启用 BQ40Z60上的充电?

我知道 ManufacturerAccess() 0x00C0 CHGR_EN 能够满足我的需求,但它在密封模式下不可用。

当主机知道它已连接到不想消耗电流的电源时、我想要一种禁用充电的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实现这一目的的一种方法是使用 PRES 引脚。
    当您的主机处理器将该引脚拉低时、bq40z60将检测到"系统存在"并启用 CHG 和 DSG FET。
    当该引脚处于高阻态时、它将检测到"系统断开"、DSG 和 CHG FET 将被禁用、从而防止充电或放电。
    必须将 Settings-Configuration->DA Configuration [NR]位配置为0才能使其工作。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否也会阻止从交流适配器到 VSYS 的路径? 当我将电池组配置为不可拆卸时、当 PRES 悬空时、VSYS 上没有电压。 此外、我还在使用预充电功能、因此我不会看到这种方法起作用。
    当我不想从电流源充电时、主机是否可以将最大充电电流设置为接近0的值?
    除了安全性之外,如果我将电量监测计保持在未密封状态,以便能够使用 ManufacturerAccess() 0x00C0 CHGR_EN 切换充电控制器,会有什么影响?