This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:进入休眠和关断模式时出现问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679170/bq27441-g1-problem-to-get-hibernate-and-shutdown-modes

器件型号:BQ27441-G1

大家好!
我无法在电量监测计上进入休眠模式。 从监测计读取的平均电流低于休眠电流、也从监测计读取。 尽管在 CONTRAL_STATUS 置位中设置了休眠位、监测计不会进入休眠模式、但它始终保持睡眠模式(外部电流表测量的电流)。

有人可以帮帮我吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    对于我们的大多数单节电池电量监测计、该器件必须获取有效的 OCV 读数才能进入休眠模式、以避免错误引入监测算法。 测量仪表进入休眠状态大约需要15分钟。 因此、您必须确保线路上没有通信、电流低于休眠电流、并且电量监测计可以很好地放松、以便进行 OCV 测量并进入休眠模式。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx。 感谢您的回答。

    我没有尝试过等待这段时间。 在本例中、我的系统从电池获得34uA 的电流(其中、监测计获得23uA 的电流)、因此它低于休眠电流。

    我将测试您告诉我的内容、并回答它是否正常工作。

    感谢大家

    J.A.Salvador

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、还是 Onyx。
    我的监测计在离开休眠模式几分钟后进入休眠模式。
    感谢大家!