This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:如何验证电池是否正在充电?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720945/bq24295-how-do-i-verify-whether-or-not-the-battery-is-being-charged

器件型号:BQ24295

我正在尝试弄清楚如何确定充电控制器是否为我的电池正常充电。 检查此芯片的标准方法是什么? 我有 USB 电源、并插入了一个锂聚合物电池进行充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davide、

    有几种方法可用于检查器件是否处于充电状态:

    • 使用 STAT 引脚作为指示器:在充电期间、STAT 输出将被拉至低电平。 如果使用 EVM、在此期间 STAT LED 应亮起。
    • 读取 REG08[4:5]:这2位是充电器状态位。 值10b 表示快速充电、01b 表示预充电。  
    • 在充电过程中、您可以使用与电池串联的感应电阻器来测量流入电池的电流。 (10毫欧应该正常)
    • 记录充电周期:如果您的系统中有电量监测计、您可以使用它记录进入电池的电压/电流。
    • 检查输入的输出电流。 如果使用 USB 端口(如您的应用)、这可能很困难、因为您需要断开 USB 电缆以连接感应电阻器或电流表。
    • 如果其他所有故障都发生、则监控电池电压并查看其是否随时间升高。 速度取决于电池的充电电流/容量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 这正是我要找的。