This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交错 SR 升压

Guru**** 2925960 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720837/interleave-sr-boost

主题中讨论的其他器件:LM5170

尊敬的团队:

我的客户正在寻找5相 SR 升压。

VIN=12V、VOUT=36V

FSW=500kHz

你对此有什么建议吗?

此致

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin

    输出功率是多少? 我认为 LM5170可能已满足要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的贾斯珀:

    感谢您的信息。
    我将首先与客户讨论。

    此致
    Kevin