This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4970:优化音频滤波器

Guru**** 2554620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677352/lm4970-optimizing-the-audio-filter

器件型号:LM4970

您好!

我们将 LM4970用于我们的其中一个管道、并配置 了 C 滤波器、即大约12KHz 的低通滤波器和大约80Hz 的高通滤波器。 在将其用于音频时、我们注意到低于500Hz 的歌曲会产生主要的颜色、即 R、 G 和 B、并且只有在2KHz 之后才会出现不同的颜色变化。

那么、我们想知道、我们是否可以通过固化该系统在较低频率下提供主要的颜色变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajit、

    您可以扩展滤波器的频率范围。 我的意思是、您可以在高通滤波器上设置一个较低的截止频率、在低通滤波器上设置一个较高的截止频率。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jos é、

    那么、如果我更改滤波器电容器和音频输入电容器、LM4970会自动将颜色范围更改为较低的频率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajit、

    我认为、如果扩大频率范围、器件会出现更多颜色变化。 但我确信您所寻找的颜色是否有变化。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jos:

    我们希望同步 LED 以更改音乐、如歌曲。 这里的大多数歌曲都在500 Hz 左右的主要区域。

    因此、我们需要在该区域中出现更多颜色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajit、

    遗憾的是、该器件似乎只是实现了这种颜色变化。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jos:

    感谢您的反馈。 您能否推荐一些我们可以在此处用于应用的其他 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajit、

    我不确定是否有直接替换、但您可以参考 背光 LED 驱动 器的产品文件夹来搜索可能的器件。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jos é、

    我将深入了解它、并在进一步询问时返回给您。