This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20146:LM20146MH 问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721134/lm20146-lm20146mh-issue

器件型号:LM20146

您好!

我用 LM20146提出了一些问题、

输入电压为5V,、但输出电压为0V,无电压。

FB 引脚电压为0V。

我找不到问题,请帮助检查 SCH。

L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    我看不到您的原理图有任何明显的错误。 您好像刚刚复制了数据表示例。 我需要注意的一点是、我没有看到 C40的值。 正常运行是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    C40 = 100nF,

    是的、我复制了数据表示例、PCB 组件放置值是数据表的建议值。

    它与下图相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    如果原理图相同、并且您也遵循了 PCB 布局建议、则很可能是组件错误或焊接缺陷。 您必须手动对其进行故障排除。 您构建了多少个系统、其中有多少个显示了该问题? 我首先要做的是彻底的目视检查。 然后、您可以缓慢地升高输入电压、直到电路启用。 查看 SW 引脚是否获得了任何适当的开关脉冲。 给电路输出电压上升然后崩溃的剂量? 还是根本不切换? 检查每个引脚的电压和波形、以查找异常电平或活动。