This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:GDA、GDB 输出电压、低电平

Guru**** 2519210 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679436/ucc28070-gda-gdb-output-voltage-low

器件型号:UCC28070

您好!

我断开了 MOSFET、使 GDA 和 GDB 保持开路。 但我发现输出电压低约为1V、与数据表中所述的~0.3V 不同。 这是正常的吗?

对于新设计、 建议在 UCC28070和 UCC28070A 之间使用哪一种?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DiWang1、
    您需要在数据表中执行的相同测试条件下测量 GDA 和 GDB。 如果您测量的结果超出数据表限制、则表明器件已损坏、应进行更换。
    UCC28070的开关频率范围为30kHz 至300kHz、采用 SOIC 和 TSSOP 封装。
    UCC28070A 的开关频率范围为10kHz 至300kHz、采用 TSSOP 封装。
    这些是器件之间的唯一差异。
    UCC28070A 用于低频 IGBT 应用
    此致
    John