This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:有关 UCD3138固件中的杂散 AnalogRegs.CSTRIM.bit.ITARM_TRIM 的问题

Guru**** 2592520 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679052/ucd3138-questions-about-miscanalogregs-cstrim-bit-resistor_trim-in-ucd3138-firmware

器件型号:UCD3138

大家好、我最近学习 了 UCD3138 全桥硬开关固件。
我在 main()函数中遇到问题,

#IF (UCD3138|UCD3138064)
杂项 AnalogRegs.CLKTRIM.bit.HFO_LN_FILTER_EN = 0;  
//高频振荡器低噪声滤波器。 应通过固件清除寄存器
杂散 AnalogRegs.CSTRIM.bit.ITARM_TRIM =23;/28
#endif

我在《UCD3138数字电源控制器技术参考手册》中未找到 CSTRIM 寄存器的定义。

 AnalogRegs.CSTRIM.BIT.BIT.BITER_TRIM =23的含义是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请忽略此问题、仅适用于器件的早期样品。
    该位字段可以调整内部电阻器值、但您无需处理此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!