This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2733:选择合适的电感器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720634/webench-tools-lm2733-choose-a-proper-inductor

器件型号:LM2733

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

借助 webench 仿真和下一个参数、我将使用 LM2733器件:

  • VIN = 5V
  • Vout = 28V
  • Iload = 0.1A  
  • Vdiode = 0.3-0.36V (MBR140SFTIG)

在仿真中、webench 建议使用电感器12uH、当我尝试验证该值时、我无法成功。 根据数据表、我可能缺少一些东西:

最小值= V*(DT/Di)=(Vin-VSW)*((Ton (max)*直流)/Di)

tON (max)= 1/(1.15[MHz])= 0.87[us]

VSW = RDS (on)*IL (avg)= 0/48[欧姆]* 0.1[A]= 0.048[V]

直流 =(Vout +Vdi二极管-Vin)/(Vout +Vdi二极管-VSW)=(28+0.3-5)/(28+0.3-0.048)= 82.472%

然后:

最小值=(5-0.048)*((0.00000087*0.82472)/0.1)=  28.355[uD]


当 Iload 下降时、Lmin 将 有意义地增加。

请你好。

此致、

Itzik Mizrahi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itzik、

     有拼写错误、我认为您应该将0.1更改为1 (电流限制= 1A)

     最小值=(5-0.048)*((0.00000087*0.82472)/1)= 2.8355[u]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jing Ji、

    感谢您的回答、但为什么我应该将电流限制值代替实际的进气电流?

    此致、
    Itzik Mizrahi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Itzik、
    因为选择的最小电感应使电感器电流不会达到电流限值(1A)。
    您可以阅读数据表中的8.2.2.14部分。