This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605:用于反相电路配置

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605, LMR36015, LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679174/lm73605-using-in-inverting-circuit-configuration

器件型号:LM73605
主题中讨论的其他器件: LMR36015LMR23630

我们可以将 LM73605用于反相输出吗?

输入电压为12V、输出电压为-15V、电流为100mA。 强制 PWM 操作。

我们想知道是否可以使用 LM73605。 如果您有任何其他好的解决方案、请告诉我。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM73605可以毫无问题地实现这一目的。

    但它是5A 部件、比您实际需要的大得多。 还有几个其他选项:

    LMR23630FDRR:可调频率、FPWM、WSON、3A
    LMR23630AFDDA:固定400kHz、FPWM、SOIC 封装、3A

    LMR36015也非常适合这款1.5A 器件。 但它现在处于预发布状态、并提供样片。 发布日期应在年底左右。
    www.ti.com/.../LMR36015

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang-San、

    感谢您的回答。
    好的、我明白了。 如果客户不需要 PG 功能、我建议使用 LMR23630。

    此致、
    Kohei Sasaki