This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:是否有 bq78350-R1固件的详细文档?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679136/bq78350-r1-is-there-a-detailed-document-of-firmware-of-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQ76930BQ78350
我正在学习如何使用 bq76930和 bq78350-R1制作电池电路板。
对于 bq78350-R1、我主要阅读以下文档。
除上述内容外、是否还有详细介绍 bq78350-R1固件的文档?
例如、我希望在复位时了解以下内容。
  • bq 76930和 bq 78350-R1的操作序列(初始化内容等)
  • 完整的写入数据列表(bq78350-R1 DF => bq76930)
  • 写入失败时的行为
这些是示例。 实际上、我想知道整个操作。
我认为它将解决是否有固件手册的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    没有固件手册。
    技术参考手册中提供了可用的说明、旨在帮助设置部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 WM5295:
    我知道。 谢谢你。