This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62085:轻负载模式

Guru**** 2892230 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62085, TPS62097, TLV62568A, TLV62569A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720688/tlv62085-light-loading-mode

器件型号:TLV62085
主题中讨论的其他器件: TPS62097TLV62568ATLV62569A

请帮助确认 TLV62085何时进入轻负载模式、何时无法进入 ECO 模式? 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TLV62085针对轻负载自动进入省电模式、如数据表的第7.3.1节所述。
    例如、TPS62097有一个 MODE 引脚、此引脚可在强制 PWM 模式下运行器件。

    应用规范是什么? 我可以帮助您选择 IC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们的电源轨要求可将电源纹波控制在10mV 以下。 因此、当 PWM 进入轻负载模式时、纹波可能会超过10mV。 如果我们希望保持 PWM 开关频率。 有可能吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您最终可以通过添加虚拟负载来确保负载始终处于高电平范围、从而使器件保持在强制 PWM 模式。
    否则、您需要选择另一个转换器

    根据您应用的负载要求、可使用 TLV62568A (最大1A)或 TLV62569A (最大2A)、它们始终处于 PWM 模式。
    您的最终应用是什么? 负载要求和电压规格是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    谢谢您的回复。 我现在得到了答案。