This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 外部基准

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720937/external-reference

主题中讨论的其他器件:UCC28C43

我正在寻找具有外部稳压基准的 PWM 控制器。 该控制器可用于电压模式控制。 引脚越少越好。

如果电压模式控制不可用、则电流模式控制是第二选择。

谢谢你。

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    UCC28C43是一款8引脚通用 PWM IC。 它具有一个外部5V 基准、并且它有自己的基于2.5V 基准的内部误差放大器。 数据表介绍了如何将其用于电流模式或电压模式控制、有关电压模式控制电路、请参阅图28。

    www.ti.com/.../ucc28c43.pdf

    此致

    Peter