This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:LED 电流设置

Guru**** 2765885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678787/tps61196-led-current-setting

器件型号:TPS61196

尊敬的 Sirs 或 Madams:

我想知道每个灯串的 LED 电流、由 ISET 引脚控制的 ILED、

 应设置为高于每个灯串的 LED 最大电流或低于该电流。

例如、我们要使用的 LED 的电气特性

假设每个灯串的 LED 灯串电流典型值为120mA/最大值为125mA。

 注:最小值未显示在 LED 的数据表中。

在这种情况下、什么值适合 ILED 设置?

我们应该将 ILED 设置为127mA 左右、这会比 LED 稍大

最大电流?

或者、我们是否应该将 ILED 设置为118mA 左右、这略低于 LED

典型电流?

此致、

Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tanaka - San、
    我建议将 LED 电流设置为略低于典型值。 考虑电流容差、需要将最大电流输出保持在低于 LED 最大规格的水平。 最好为最大 LED 电流值留出一定的余量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Caryss San:

    感谢您的教学。 我知道由 ISET 引脚控制的 TPS61196的 ILED 值应设置为略低于 LED 的电流规格值。

    此致、
    Shinsuke Tanaka